This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:首次生产运行时出现问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751214/sn74avc4t774-issue-with-first-production-run

器件型号:SN74AVC4T774

您好、我们使用此器件在4个月的连续运行中成功地找到了30个器件、但在我们首次运行的生产板中、我们发现前500个器件中大约40%存在问题。 SN74AVC4T774出现故障、表现形式各不相同。 第一个单元的输入到输出方向(VCCA 到 VCCB)之间存在开路、第二个单元的研究结果是将调制解调器 UART 短时间下拉至接地(VCCB 到 VCCA)。 下面是本节中 V3on VCCA 和1V8 on VCCB 的电路。 在设计中、VCCA 始终处于通电状态、但如果调制解调器存在连接故障、VCCB 会循环、例如从最初的器件开始三个月内循环100次。 这一批次与上一批次不同、用于30个电路板的第一批批次代码为 ZVK73J、500个电路板的代码为 ZVK74J。 电路板由一家声誉良好的供应商加载、具有正确的热分布、芯片来自 Digikey。 您以前是否曾遇到过此问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我已要求我们的翻译专家对此进行研究、然后再与您交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我很乐意帮助解决这个问题、但能否获得有关这个问题的更多详细信息。

    开放式问题和短路问题、是发生在所有通道上、还是存在受影响的特定通道? 我在原理图中看到两个器件、两个器件都出现了相同的问题? 当 VCCB 被循环时、输入是否被驱动? 最后、我能否获得工作板和非工作板的示波器截图?

    我没有看到这样的问题。 您遇到的开路可能是由于器件处于高阻抗状态。 短路问题可能是器件损坏或 ESD 保护漏电路径。 我将继续订购一些样片、以防我还需要运行一些基准测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢

    您好、不仅在某些频道上

    到目前为止,这两个 IC 中不仅有一个

    是的、我相信在 VCCA 侧、输入会很高、因为微控制器 UART 处于空闲高电平

    感谢今天我能提供的示波器照片

    OE 接地是否 始终是一个问题?

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是集成商手册中的 Ublox 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您能否指定哪个通道? 还是每个发生故障的器件都是随机通道?

    您能否指定发生故障的器件是哪个器件(U4或 U6)?

    我看不到原理图有什么问题。 对于您的问题、将 OE 引脚直接连接到 GND 的做法非常频繁。 我们建议使用上拉电阻器将其上拉至 VCC、以便在上电和断电期间使器件保持高阻抗、但这需要额外的控制引脚来将其驱动为低电平。 因此、许多人只需将其接地、以避免使用更多的 I/O 引脚。 就像我说过的、内部 ESD 结构可能已损坏、导致短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉我们的回复太晚了、但我刚刚离开了我们遇到问题的生产线。

    U6和 U4均发生故障、受损通道看起来随机、有时会开路、有时会短路。

    我们这次从100个 IC 的慕斯收到了另一批 IC (这次是85批)、我亲自监督了故障电路板上 IC 的返工。

    在这一次的100个部件中、返工部件的故障为零、即100次通过。

    制造商最初进行了两次跑步、一次100次、一次500次。

    在100次跑步中、他们在测试后出现10%的故障

    在500次关断运行中、测试后、它们有40%的故障

    它们是来自同一供应商的同一卷带的同一批次(74)

    感谢你的帮助

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    在您未监督的情况下、在处理设备时、制造商是否未采取必要的预防措施? 问题的随机性及其故障方式强烈指向 ESD 故障。 您可以使用一些故障器件启动 FA、在这些器件中、我将能够在这里运行一些测试。