Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
您好、我们使用此器件在4个月的连续运行中成功地找到了30个器件、但在我们首次运行的生产板中、我们发现前500个器件中大约40%存在问题。 SN74AVC4T774出现故障、表现形式各不相同。 第一个单元的输入到输出方向(VCCA 到 VCCB)之间存在开路、第二个单元的研究结果是将调制解调器 UART 短时间下拉至接地(VCCB 到 VCCA)。 下面是本节中 V3on VCCA 和1V8 on VCCB 的电路。 在设计中、VCCA 始终处于通电状态、但如果调制解调器存在连接故障、VCCB 会循环、例如从最初的器件开始三个月内循环100次。 这一批次与上一批次不同、用于30个电路板的第一批批次代码为 ZVK73J、500个电路板的代码为 ZVK74J。 电路板由一家声誉良好的供应商加载、具有正确的热分布、芯片来自 Digikey。 您以前是否曾遇到过此问题?