This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:有关 SN74LVC1G74输出条件的查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749519/sn74lvc1g74-enquiries-on-sn74lvc1g74-output-conditions

器件型号:SN74LVC1G74

您好!

根据几种不同的情况、我有关于 SN74LVC1G74输出条件的一些问题。

您能否帮助根据初始上电时序下附加的文件以及上电后的3个其他不同条件提供有关输出条件的建议?

期待您的好反馈、谢谢。

此致、

Phile2e.ti.com/.../Enquiries-On-SN74LVC1G74.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的发帖! 今天是美国的假日。 我只是想告诉大家,我们将于11月26日星期一与大家再次进行讨论。

    此处提供了一个有关锁存器件的常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../737715

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的初始反馈、我们将等待您的下一次回复。

    了解首次上电时触发器的输出处于"未知"状态。

    根据先前发送的逻辑图附件,PRE 引脚在 CLR 为高电平时保持低电平至少2us,以确保输出 Q =‘1’。
    注意:请参阅 SN74LVC1G74数据表下的项目10.1应用信息。

    '预设(PRE)或清零(CLR)输入端的低电平会设置或复位输出、而与的电平无关
    其他输入信号。。。 "

    如果我的理解有误、请纠正我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    您是否遇到部件无法正常工作的问题、或者您是否询问部件应该如何工作?

    如果是前一个示波器、请提供错误操作的示波器截图(请提供一个示波器截图上的所有输入和输出)。

    如果是后者、保持 PRI\低电平将在 PRI\为低电平并且电源处于器件的工作范围内的整个时间内强制输出为高电平。 这最好由数据表中的功能表描述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我想知道它应该如何工作、因为电路板还没有准备好。

    我需要您对所附文件的好建议。

    您能不能帮助您告知 PDF 中的逻辑图是否正确?

    "逻辑图"下有四种不同的条件。

    此致

    e2e.ti.com/.../Enquiries_5F00_TI_5F00_SN74LVC1G74_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的澄清。

    我查看了您的时序图、似乎您正确理解了器件的运行。

    在正常运行情况下、即当 PRE 和 CLR\都为高电平时、输出将保持在之前的状态、直到一个正时钟边沿触发一个变化。 只有当输入(D)与电流输出(Q)不同时、输出才会改变。

    如果 PRe\被置为有效(驱动为低电平)、则输出将被强制为高电平。  如果它还不是高电平、那么它将变为高电平、如果它已经是高电平、那么它将保持高电平。  当 PRe\被释放(驱动为高电平)时、输出将保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的反馈。

    很抱歉询问有关转移性的其他问题。
    我随附的文件附上了我的查询。

    您能提供建议吗?

    Thanks.e2e.ti.com/.../Enquiries_5F00_TI_5F00_SN74LVC1G74_5F00_20181128.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、保持时间表示时钟脉冲之后的延迟。  这在数据表的 PMI 部分中进行了说明、如下所示:

    (5) PRE 的设置时间实际上更多地是传播延迟问题。  当 PRe\被释放时、输出也需要一些时间才能被释放。 如果时钟激活、同时 PRI\信号仍在通过器件传播、则即使数据和时钟指示切换到低电平、输出也可能强制保持高电平。

    我不会将这种转移性称为——这是一种预期行为,设备不会随机切换状态——但是,如果在此期间切换时钟,输出可能会也可能不会根据内部延迟而改变。  我建议您的系统设计应满足设置时间、以防止出现任何问题。

    (6)预\强制输出为高电平、这是没有问题的-它是组合逻辑、不依赖于任何其他信号。  由于这两个条件同时发生、因此可能会出现竞态条件。  时钟具有与预\传播延迟类似的传播延迟、因此任一信号都可以"胜出"并驱动输出。 由于 PRE 是组合式的、因此输出端会强制拉高、但在信号传播期间可能会短暂拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的详细解释、理解、再次感谢您的快速支持。

    此致、

    Philip