This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:添加外部上拉以实现 Gt;推挽输入为2Mbps

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751479/txs0102-adding-external-pull-up-to-achieve-2-mbps-with-push-pull-input

器件型号:TXS0102

您好!

我们能否添加一个与 器件上10K 并联的外部上拉电阻器、以使运行速度超过2Mbps?   什么决定了500ns 脉冲持续时间规格?  这主要不是器件输入端的外部电容的因素、还是与器件中的一次性加速器有何关系?   同样、为什么使用推挽驱动器可以极大地提高该规格?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    请问您将此器件用于哪些应用时、您需要的速度超过2Mbps? 数据速率决定了500ns 脉冲宽度(1/数据速率)。 推挽数据速率更快、因为高侧驱动器的电阻将低于10K (低得多)。 这将实现更快的上升沿转换速率、进而实现更快的数据速率。 正确的是、电容会影响转换速率、这就是数据表强调实现良好布局的原因。 添加外部上拉电阻确实可以提高数据速率、但它也会影响 VOL 电平、因此在执行此操作时必须小心谨慎。