请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 您好!
我们能否添加一个与 器件上10K 并联的外部上拉电阻器、以使运行速度超过2Mbps? 什么决定了500ns 脉冲持续时间规格? 这主要不是器件输入端的外部电容的因素、还是与器件中的一次性加速器有何关系? 同样、为什么使用推挽驱动器可以极大地提高该规格?
谢谢、
SAL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们能否添加一个与 器件上10K 并联的外部上拉电阻器、以使运行速度超过2Mbps? 什么决定了500ns 脉冲持续时间规格? 这主要不是器件输入端的外部电容的因素、还是与器件中的一次性加速器有何关系? 同样、为什么使用推挽驱动器可以极大地提高该规格?
谢谢、
SAL
您好 Sal、
请问您将此器件用于哪些应用时、您需要的速度超过2Mbps? 数据速率决定了500ns 脉冲宽度(1/数据速率)。 推挽数据速率更快、因为高侧驱动器的电阻将低于10K (低得多)。 这将实现更快的上升沿转换速率、进而实现更快的数据速率。 正确的是、电容会影响转换速率、这就是数据表强调实现良好布局的原因。 添加外部上拉电阻确实可以提高数据速率、但它也会影响 VOL 电平、因此在执行此操作时必须小心谨慎。