大家好、
我的定制器使用波特率为962kbps 的 TXB0304。 kΩ 表建议、上拉或下拉电阻器必须保持高于20k Ω、以确保它们不与 TXB0304的输出驱动器相竞争、但客户使用了1kΩ Ω 下拉电阻器、它 也可以满足要求。
所以客户提出了三个问题:
使用1kΩ Ω 和20kΩ Ω 下拉电阻器之间的区别是什么、它对 TXB0304的使用有什么影响;
2. I/O 端口的内部上拉和下拉电阻器的值是多少。 如果为1kΩ μ A、如何获取数据表中的1.5kΩ μ A?
3.如果测试结果满足要求, 1kΩ Ω 电阻器是否能够在所有情况下保证 TXB0304转换信号的可靠性。
请您发表评论吗? 谢谢!