This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304上拉或下拉电阻器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/751407/txb0304-txb0304-pull-up-or-pull-down-resistors

器件型号:TXB0304

大家好、

我的定制器使用波特率为962kbps 的 TXB0304。 kΩ 表建议、上拉或下拉电阻器必须保持高于20k Ω、以确保它们不与 TXB0304的输出驱动器相竞争、但客户使用了1kΩ Ω 下拉电阻器、它 也可以满足要求。

所以客户提出了三个问题:

使用1kΩ Ω 和20kΩ Ω 下拉电阻器之间的区别是什么、它对 TXB0304的使用有什么影响;
2. I/O 端口的内部上拉和下拉电阻器的值是多少。 如果为1kΩ μ A、如何获取数据表中的1.5kΩ μ A?

3.如果测试结果满足要求, 1kΩ Ω 电阻器是否能够在所有情况下保证 TXB0304转换信号的可靠性。

请您发表评论吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1kΩ Ω 和20kΩ Ω 下拉电阻器之间的区别是什么、它对 TXB0304的使用有什么影响。

    在静态运行期间、TXB0304具有1k Ω 串联输出电阻器。 输入1k Ω 下拉电阻将导致输出端的 Vcc 约为1/2*,这在绝大多数 CMOS 电路中是非常不利的。 这不仅会导致外部器件出现问题、还会导致 TXB0304出现问题。

    可以使用分压器公式快速估算输出电压:VO = Vcc * RPD/(1k + RPD)

    2. I/O 端口的内部上拉和下拉电阻器的值是多少。 如果为1kΩ μ A、如何获取数据表中的1.5kΩ μ A?

    半导体基板上的电阻器(如 TXB0304中使用的电阻器)的精度不如外部电阻器。 它们具有相当宽的值裕度、可以根据温度和工艺而定。 此处使用1.5k Ω 电阻为最坏情况提供裕度。 向该电路添加额外的下拉电阻通常是一个坏主意。 我建议再次查看系统设计、而不是尝试通过使用电阻器值来解决问题。

    3.如果测试结果满足要求,1kΩ Ω 电阻器是否能够在所有情况下保证 TXB0304转换信号的可靠性。

    什么测试结果? 什么要求?

    不应使用一个1kΩ Ω 电阻器来下拉 TXB0304的输出。 如果出于某种原因需要1kΩ Ω 下拉电阻、那么我建议将转换器件更改为设计为在该情况下工作的转换器件。