This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:电压电平转换器 IC (CD4504B)不工作

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749252/cd4504b-voltage-level-shifter-ic-cd4504b-not-working

器件型号:CD4504B

您好!

根据下面的原理图、我使用了 TI 器件 CD4504B;但它会变热并损坏。

连接详细信息-  

在测试过程中、仅连接15V 电压。 未提供输入、3.3V 也不存在。

IC 是否由于仅电源而出现故障? 请澄清。

谢谢、

塔斯马尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的发帖! 今天是美国的假日。 我只是想告诉大家,我们将于11月26日星期一与大家再次进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不连接输入可能是导致故障的原因。 绝不应将 CMOS 输入悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    但通常不会使用所有输入;在6个通道中、我只需要2个通道。

    那么,在这种情况下,我该怎么办? 是否应将下拉电阻器连接到未使用的通道?

    谢谢、

    塔斯马尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未使用的输入可直接接地。 无需电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    请澄清最后一点。

    2个已用通道的情况如何;我是否应该为它们放置下拉/上拉电阻器? 因为这不是连接到2通道的连续信号。

    谢谢、

    塔斯马尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于通道未使用时的状态。 如果保持悬空、一个10k Ω 的上拉或下拉电阻器可将其保持在一个有效状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。