Other Parts Discussed in Thread: CD4504B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4504B 您好!
根据下面的原理图、我使用了 TI 器件 CD4504B;但它会变热并损坏。
连接详细信息-
在测试过程中、仅连接15V 电压。 未提供输入、3.3V 也不存在。
IC 是否由于仅电源而出现故障? 请澄清。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.