Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245
大家好、
客户要求提供以下 SN74XXX 逻辑功耗数据。
在 VCC 5V (SN74LVC1G00DCKR)下、您能 Θja Θjc μ A、μ A、PD 和 PC 信息吗
)和 VCC 3.3V 情况?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
大家好、
客户要求提供以下 SN74XXX 逻辑功耗数据。
在 VCC 5V (SN74LVC1G00DCKR)下、您能 Θja Θjc μ A、μ A、PD 和 PC 信息吗
)和 VCC 3.3V 情况?
BR、
SHH
您好、SHH、
热性能如下:
SN74AUCH244RGY:
SN74AVC4T245PWR:
SN74AVC4T774PWR:
SN74LVC1G00DCKR:
现在、热性能要比以前更复杂一些。 在您的问题中、您为我提供了计算功耗的方法。 但是、功耗在很大程度上取决于运行频率。
静态功耗为 PS = Vcc*icc。 然后是动态功耗、它是瞬态功耗(Pt)、电容负载功耗(PLC)和电阻负载功耗(PLL)的组合。 您的公式仅是 PS + PLL 的组合。 但是、瞬态功率点远高于其他两种动态功耗。
您可以计算
PC = CPD*(Vcc)^2*f + ICC* Vcc
CPD =测量器件所需的动态功率(在每个器件的数据表中列出)
f =工作频率
也可以在数据表中找到 VCC 和 ICC
可以使用以下公式根据我提供给您的温度数据计算 PD:
Pmax (W)=(tJ (max)(°C)- TA (max)(°C))/θJA (°C/W)
Pmax :=热故障前的最大功耗
TJ (max) :=最高结温(标准逻辑器件为150°C,除非数据表中另有说明)
TA (max) :=最高工作环境温度(系统的最高工作环境温度,而不是器件的最高工作环境温度)
θJA :=结至环境热阻
谢谢!
卡兰