This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH244:要求提供 SN74XXX 系列功耗数据信息

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750721/sn74auch244-asking-for-the-sn74xxx-series-power-consumption-data-information

器件型号:SN74AUCH244
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245


大家好、
客户要求提供以下 SN74XXX 逻辑功耗数据。
在 VCC 5V (SN74LVC1G00DCKR)下、您能 Θja Θjc μ A、μ A、PD 和 PC 信息吗
)和 VCC 3.3V 情况?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    热性能如下:

    SN74AUCH244RGY:

    SN74AVC4T245PWR:

    SN74AVC4T774PWR:

    SN74LVC1G00DCKR:

    现在、热性能要比以前更复杂一些。 在您的问题中、您为我提供了计算功耗的方法。 但是、功耗在很大程度上取决于运行频率。

    静态功耗为 PS = Vcc*icc。 然后是动态功耗、它是瞬态功耗(Pt)、电容负载功耗(PLC)和电阻负载功耗(PLL)的组合。 您的公式仅是 PS + PLL 的组合。 但是、瞬态功率点远高于其他两种动态功耗。  

    您可以计算

    PC = CPD*(Vcc)^2*f + ICC* Vcc

    CPD =测量器件所需的动态功率(在每个器件的数据表中列出)

    f =工作频率

    也可以在数据表中找到 VCC 和 ICC

    可以使用以下公式根据我提供给您的温度数据计算 PD:  

    Pmax (W)=(tJ (max)(°C)- TA (max)(°C))/θJA (°C/W)

    Pmax :=热故障前的最大功耗

    TJ (max) :=最高结温(标准逻辑器件为150°C,除非数据表中另有说明)

    TA (max) :=最高工作环境温度(系统的最高工作环境温度,而不是器件的最高工作环境温度)

    θJA :=结至环境热阻

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    非常感谢。
    我无法在 数据表中找到 SN74AVC4T774PWR 的 CPD 和工作频率。
    请您提供我应该参考的号码吗?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    您可以使用与 SN74AVC4T245相同的 CPD。 它们应该相似、因为它们是同一个家庭。 另请注意、频率不是来自数据表、而是客户操作器件的频率。

    另请注意、我在该公式中遗漏了一个变量:

    PC = CPD*(Vcc)^2*f*NSW + ICC*Vcc

    NSW:开关通道数。 由于这是一个4通道器件、如果所有4个位同时开关、这将增加功耗。

    谢谢!
    卡兰