This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16245A:SN74LVCH16245A 的输出问题异常

Guru**** 2514445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16245A, SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750731/sn74lvch16245a-abnormal-output-issue-with-sn74lvch16245a

器件型号:SN74LVCH16245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A

大家好、

我的客户使用的是 SN74LVCH16245A、遇到了问题、下面的简化方框图显示了问题:

对于该条件、

1. A 端口是输入,B 端口是输出;

2. OE 被拉至高电平、禁用;

3. VCC=3.3V;

问题:在上述条件下、当测量 B 端口时、我们在这里得到大约1.25V 的电压、并且还测量了大约0.25mA 的泄漏电流。

问题:

由于 OE 被拉高以使输出高阻抗、 因此问题在于泄漏电流是如何产生的? 对于 SN74LVCH16245A 而言、"高阻抗"实际上意味着什么? 对于客户而言、高阻抗意味着具有极低泄漏电流(可能是 nA、甚至是 pA)的真正高阻抗。 需要专家帮助对此进行澄清。

2.BTW、我看到 SN74LVCH16245A 支持总线保持功能、这不能通过 DIR 或 OE 引脚禁用。 那么、上述泄漏电流是否由该总线保持电路引起? 如果是、0.25mA 泄漏电流和1.25V 电压意味着下拉电阻器大约为500欧姆、这是真的(更详细的内部电路将非常有助于理解这一点)? 如果这是误解、请更正我。

3、如果 SN74LVCH16245A 具有此处无法使用的泄漏电流、我们是否有客户建议?

非常感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    由于总线保持电路、出现1.25V 和.24mA 泄漏。 下面是一个应用手册、其中提供了总线保持特性的详细说明和电路。 www.ti.com/.../scla015b.pdf

    您是否需要此器件具有总线保持功能? 应用手册中还介绍了需要总线保持功能的情况。 如果您不需要总线保持功能、使用 SN74LVC16245A 即可轻松解决您的问题。 部件名称中的 H 表示总线保持特性。

    谢谢!
    卡兰