Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16245A, SN74LVC16245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A
大家好、
我的客户使用的是 SN74LVCH16245A、遇到了问题、下面的简化方框图显示了问题:
对于该条件、
1. A 端口是输入,B 端口是输出;
2. OE 被拉至高电平、禁用;
3. VCC=3.3V;
问题:在上述条件下、当测量 B 端口时、我们在这里得到大约1.25V 的电压、并且还测量了大约0.25mA 的泄漏电流。
问题:
由于 OE 被拉高以使输出高阻抗、 因此问题在于泄漏电流是如何产生的? 对于 SN74LVCH16245A 而言、"高阻抗"实际上意味着什么? 对于客户而言、高阻抗意味着具有极低泄漏电流(可能是 nA、甚至是 pA)的真正高阻抗。 需要专家帮助对此进行澄清。
2.BTW、我看到 SN74LVCH16245A 支持总线保持功能、这不能通过 DIR 或 OE 引脚禁用。 那么、上述泄漏电流是否由该总线保持电路引起? 如果是、0.25mA 泄漏电流和1.25V 电压意味着下拉电阻器大约为500欧姆、这是真的(更详细的内部电路将非常有助于理解这一点)? 如果这是误解、请更正我。
3、如果 SN74LVCH16245A 具有此处无法使用的泄漏电流、我们是否有客户建议?
非常感谢您的支持!
此致、
Sulyn