请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245、 SN74AVC4T774
我需要一个用于 UART 应用的电平转换器、我希望避免使用任何手动开关来选择其中一个转换器端口上的电压电平。 此端口需要与至少3个 CMOS 电压域外部板连接、如下图所示。
请推荐合适的器件。
此致
Chandra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要一个用于 UART 应用的电平转换器、我希望避免使用任何手动开关来选择其中一个转换器端口上的电压电平。 此端口需要与至少3个 CMOS 电压域外部板连接、如下图所示。
请推荐合适的器件。
此致
Chandra
Shreyas、您好!
感谢您的快速反馈。 更多详细信息。
电平转换器的 VCCx (连接器侧)可来自外部
电路板/电缆。 这是为了避免开关。
由于我们的应用是 UART (Rx、TX、RTS、CTS)、因此信号方向是
已知的。 我们能否在所有引脚(vccx、Rx、TX、CTS、
rts)位于连接器侧?
如果是,首选的下拉值是多少?
正如您所建议的、我认为以下器件适合我们。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc4t245.pdf
此致、
Chandra