This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 UART 信号的多电压电平转换器、单侧引脚与放大器;电源悬空

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748233/multi-voltage-level-translator-for-uart-signals-one-side-pins-supply-floating

主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245SN74AVC4T774

我需要一个用于 UART 应用的电平转换器、我希望避免使用任何手动开关来选择其中一个转换器端口上的电压电平。  此端口需要与至少3个 CMOS 电压域外部板连接、如下图所示。

请推荐合适的器件。  

此致

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、
    这需要多大的数据速率?

    我推荐使用 SN74AVC4T245 (2个方向控制引脚)或 SN74AVC4T774 (4个方向控制引脚)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    当您说单侧引脚和电源悬空时、您的意思是什么? 我假设连接器侧将悬空。 如果您想避免切换、如何选择电源?
    建议使用 sn74AVC4T245/sn74avc4T774、当电源保持浮动时、无法保证 IO 端口处于高阻态。 Vccx 电源端口必须保持接地(0V)、以保证 IO 端口上的高阻抗。
    也是如此。 输入电路在 IO 端口上处于活动状态。 因此、建议在保持悬空时在 IO 端口上具有弱下拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的快速反馈。 更多详细信息。

    电平转换器的 VCCx (连接器侧)可来自外部   
    电路板/电缆。 这是为了避免开关。

    由于我们的应用是 UART (Rx、TX、RTS、CTS)、因此信号方向是   
    已知的。 我们能否在所有引脚(vccx、Rx、TX、CTS、   
    rts)位于连接器侧?
    如果是,首选的下拉值是多少?

    正如您所建议的、我认为以下器件适合我们。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc4t245.pdf

    此致、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、



    感谢您的快速反馈。 更多详细信息。


    数据速率将约为2-4mbps。
    电平转换器的 VCCx (连接器侧)可来自外部
    电路板/电缆。 这是为了避免开关。

    由于我们的应用是 UART (Rx、TX、RTS、CTS)、因此信号方向是
    已知的。 我们能否在所有引脚(vccx、Rx、TX、CTS、
    rts)位于连接器侧?
    如果是,首选的下拉值是多少?

    正如您所建议的、我认为以下器件适合我们。

    www.ti.com/.../sn74avc4t245.pdf



    此致、

    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、
    对于您的应用、弱下拉电阻应能够为未使用/断开的输入引脚提供有效状态。

    您是否在连接器上添加了 ESD 保护? 强烈建议这样做、因为 AVC 器件的 ESD 额定值实际上只足以提供制造保护、并且不会受到连接器外部接触的冲击(可能是损坏半导体 IC 的最常见方法)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、
    很抱歉我错过了最后一个问题--一个"弱"下拉电阻通常为47k 至100k 欧姆。 在大多数情况下、我看到下拉电阻为10kohm。 电阻器的大小取决于线路上发送器的驱动强度(最大电流驱动)、功耗(I^2*R 损耗)和寄生电容(RC 放电可能导致不良的慢速边沿)。