This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:如何处理未使用的输入/输出引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750346/txb0104-how-deal-with-unused-input-output-pin

器件型号:TXB0104

尊敬的 TI 团队:

我将 TXB0104用于  1.8V 至3.3V 的逻辑电平转换器、我仅使用其中的三 个通道。

对于未使用的输入/输出对、 我该如何处理它、如何连接到 GND、VCC 或 N.C.

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将未使用通道的一侧接地(任一侧是可接受的、以更方便的为准)。