请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 尊敬的 TI 团队:
我将 TXB0104用于 1.8V 至3.3V 的逻辑电平转换器、我仅使用其中的三 个通道。
对于未使用的输入/输出对、 我该如何处理它、如何连接到 GND、VCC 或 N.C.
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.