This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8996:器件以复位代码代替地址进行应答

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT8996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745224/sn74lvt8996-part-answers-with-reset-code-instead-of-the-address

器件型号:SN74LVT8996

当我扫描 JTAG 总线上的所有 TAP 时、其中一个 TAP 对 " I-S-10xZERO-S-I "负责

到目前为止、我知道这是器件复位的代码。 促使 SN74LVT8996使用此代码而不是其地址进行应答的原因是什么?

此致、Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色   SDI (总线主控的)

    蓝色      TRST

    红色       TCK

    青色     SDO

    (笑声) 在我的示波器图片上...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffen、
    您的示波器图未正确发布。
    若要发布图像、请使用"插入代码、附加文件等..." 链接。
    然后使用回形针插入文件。

    请提供有关拓扑和连接到 JTAG 链的器件的更多详细信息。
    另请定义与 LVT8996相关的信号、或包含原理图。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我目前没有更好的缩放画面了。 这个显示了通信的开始。 您是否需要更好的图片? 主器件分别更改数据和时钟。 从器件通过时钟边沿发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffen、
    不幸的是,如果没有更多的信息,我不能确定我能提供帮助。
    我需要了解您的 JTAG 解决方案的拓扑。 是否有多个8996、且只有一个以复位方式响应?
    探测到的信号与器件引脚不匹配、因此我不确定这些信号相对于器件代表的是什么信号。
    原理图和更好的示波器捕获会很有帮助。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在带有双面21位背板的总线系统中、JTAG 总线主控对面总线直接中间的卡上出现问题。

    背板上有总线终端电阻器、背板两端的 P3.3V 电压下为220欧姆、GND 电压下为1k欧 姆、因此产生了110欧姆和500欧姆电阻。

    我测量了 TCK 斜率上的反射(其他信号上也是如此)

    我认为、在总线信号的中间、来自两侧的信号反射是以一种不幸的方式添加的、并且已经达到逻辑电平。

    因此、一个 JTAG 总线受控器件接收到更多的时钟脉冲。

    示波器的容量探测斜坡以某种程度的频率闪烁、效果消失了...

    感谢您的支持!

    Steffen