请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVT8996 当我扫描 JTAG 总线上的所有 TAP 时、其中一个 TAP 对 " I-S-10xZERO-S-I "负责
到目前为止、我知道这是器件复位的代码。 促使 SN74LVT8996使用此代码而不是其地址进行应答的原因是什么?
此致、Steffen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我扫描 JTAG 总线上的所有 TAP 时、其中一个 TAP 对 " I-S-10xZERO-S-I "负责
到目前为止、我知道这是器件复位的代码。 促使 SN74LVT8996使用此代码而不是其地址进行应答的原因是什么?
此致、Steffen
您好!
在带有双面21位背板的总线系统中、JTAG 总线主控对面总线直接中间的卡上出现问题。
背板上有总线终端电阻器、背板两端的 P3.3V 电压下为220欧姆、GND 电压下为1k欧 姆、因此产生了110欧姆和500欧姆电阻。
我测量了 TCK 斜率上的反射(其他信号上也是如此)
我认为、在总线信号的中间、来自两侧的信号反射是以一种不幸的方式添加的、并且已经达到逻辑电平。
因此、一个 JTAG 总线受控器件接收到更多的时钟脉冲。
示波器的容量探测斜坡以某种程度的频率闪烁、效果消失了...
感谢您的支持!
Steffen