Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245
尊敬的团队:
我们希望在设计中使用 SN74AVC4T774、并希望将/OE 接地以启用输出。
1) 1)如果在加电期间启用输出、是否存在任何对器件施加应力的问题?
2) 2) 2) 如果在加电期间启用、输出上是否会出现任何毛刺脉冲?
谢谢!
-Joe