This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:加电期间启用输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743454/sn74avc4t774-outputs-enabled-during-power-up

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

尊敬的团队:

我们希望在设计中使用 SN74AVC4T774、并希望将/OE 接地以启用输出。
1) 1)如果在加电期间启用输出、是否存在任何对器件施加应力的问题?
2) 2) 2)   如果在加电期间启用、输出上是否会出现任何毛刺脉冲?

谢谢!

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我已要求我们的翻译专家来看看。 他今天应该与你回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    将 OE 接地以始终使能输出的问题不存在。 我看到的许多原理图都通过串联电阻(1k-10k)将 OE 接地。

    该器件可保证 Ioff 局部断电保护、从而在其中一个电源断电(0V 或 GND)时实现高阻态。

    器件的输入电路始终处于激活状态、这意味着建议使用弱下拉电阻器(50k-100k)下拉 IO 端口、以避免器件产生高电流消耗。

    请告诉我此处使用的4个信号吗? 或者是否使用了任何接口、如 JTAG 或 SPI? 转换中使用的电压电平是多少?

    您还可以考虑使用 SN74AXC8T245、该器件具有双方向引脚、除了可用于转换的其他通道外、还支持0.65至3.6V 的 SPI/JTAG 信号转换。