This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:查找示例原理图

Guru**** 2897400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, CD14538B, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729513/cd14538b-looking-for-a-sample-schematic

器件型号:CD14538B
主题中讨论的其他器件:CSD13381F4SN74LVC1G123

我一直很难使这个单脉冲按照我希望的方式工作。 我可以随时查看示例原理图、以帮助我降低逻辑。 我需要弄清楚我的引脚排列错误。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表的第一页提供了以下信息:

    每个通道只能使用其中一个输入触发器、因此应按上述说明终止+TR 或-TR。

    除此之外、下面是完整的原理图:

    我可以通过将+TR 连接到 VSS 并将连接到信号源来绘制它、但我认为这对您没有太大帮助。

    您可以共享原理图吗?  您正在尝试实现什么目标?  你遇到了什么麻烦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我先阅读数据表、然后在这里稍作一下带标签的原理图的这一部分。 感谢您的快速回复!! 我尝试打开阀门0.2秒。 我无法连接到 TR+/-、Q 和 Qnot。 我觉得我没有逻辑控制器、让我去吧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动您的阀门需要哪种电压/电流? 我觉得您可能还需要一个外部驱动器。

    TR+和 TR-分别为正边沿触发输入和负边沿触发输入。 它们接收一个信号、并且当适当的边沿在输入上"显示"时、器件产生一个输出脉冲(由 RC 值决定)。 Q 输出将在该时间内变为高电平(它通常保持低电平)、并且 Q\输出将在该时间内变为低电平(并且它通常保持高电平)。

    这有什么帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是12V/22W、因此消耗的电流大约为1.8A。 我将尝试 使用额定电流为2.1A 和12V 的 CSD13381F4 MOSFET。 希望它能解决问题。 您认为这将用作驱动器吗? 我想找到一个穿孔而不是 SMT 的 N 沟道 MOSFET。 感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会使用额定电压更高的 FET -由于 BV_DSS (min)恰好是12V、因此 FemtoFET 可能会在您的应用中出现故障。 不过、我肯定不是这些器件的专家。 如果您想确定、可以使用该器件型号发布新帖子、以便 TI FemtoFET 应用工程师发表评论。 与我们的大多数器件一样、为了保护 TI、数据表可能稍微保守一点。

    至于使用 CD14538B 驱动器件的栅极、我可能建议使用更强大的驱动器。 该器件的输出相当弱-在典型工作电压为15V 时、额定电流为13.5V/6.8mA。 这使得输出驱动器具有大约220欧姆的驱动强度。 FET 上的栅极电容为200pF、这将产生相对较慢的边沿、而电流为2A 时、可能会对器件造成热损坏。 驱动功率 MOSFET 时、通常需要非常快速的导通。

    如果是我、我会将3.3V 控制逻辑与 SN74LVC1G123搭配使用。 该器件的输出驱动强度约为10欧姆(典型值)。 它将为您提供比 CD4k 器件快约20倍的输出边沿速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 N 沟道 MOSFET 2sk727使电路与阀门一起工作。 我现在要将其转换为 PCB、感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是很乐意提供帮助。 如果您能将此标记为"已解决"、我将不胜感激。