This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74DCUR -尝试将其用作分频器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730384/sn74lvc1g74dcur---trying-to-use-this-as-a-frequency-divider

您好!

我尝试使用 SN74LVC1G74DCUR 作为分频器。 我将引脚6、7和8全部连接到+5V。 我将引脚2短接至引脚3、并将5V、125kHz 时钟连接至这些引脚。 输出只是非常小的电流

如果有任何提示、我们将不胜感激!

谢谢!

Jerry Frank

610 772 1929年

jfrank@siliconpower.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟应进入 CLK 输入引脚。

    您是否接地? 因为你没有提到它,所以要仔细检查一下。

    **抱歉进行编辑**

    另外-请仔细检查输入时钟的边沿速率。  它们需要非常清晰、以防止双重触发(有关所需的转换时间、请参阅建议运行条件表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    接地端与引脚4良好连接、引脚8处存在4.919V 电压。 引脚1上有一个上升时间为30ns 的强大4.8V 时钟。

    引脚2和3通过具有亚欧姆电阻的焊接电桥进行连接。

    引脚3和5处存在可接受的数字信号、引脚3与时钟同相、引脚5与时钟相位差180度。 两个引脚锁相时钟、并以与时钟相同的频率工作。 输入或输出端均无边沿振荡。

    出于绝望,我换了芯片,结果也一样。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否提供您的设置图片和输入/输出信号的示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星期一的第一件事。

    谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 (黄色)=时钟

    通道2 (蓝色)=引脚3

    通道4 (绿色)=引脚5 (注意- 5V/cm)

     

    谢谢你。

     

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大上升沿-我想查看时序、在 μs 刻度时、我无法分辨发生了什么。

    此外-您能否提供测试电路的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2和3短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    感谢您的布局和示波器截图。 我本来希望能看到器件的图片、以便能够对照批次追踪代码检查顶部标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否以相同的时间刻度(50ns)获得下降沿的快照? 器件在下降沿上触发显然是非常奇怪的。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Emrys:

    很抱歉、花了这么长时间。 我发生了事故、不得不更换5V 稳压器。 随附了封装图片、上升沿和下降沿数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天上班时、我将查看 LTC。

    同时、您能否尝试在引脚4 (GND)和8 (Vcc)之间添加一个0.1uF 旁路电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我能够验证这些是合法的 TI 器件。

    我将订购一些样片、并尝试在此处重复您的问题。 这需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    谢谢你。 我在芯片上直接安装了一个1uF 电容器、引线尽可能短。 该电容已在芯片正下方通过0.01uF 电容旁路、但我没有合适的表面贴装替换器件。

    现在它变得奇怪了。 如果我在引脚3或引脚5上使用单个探头进行测量、则与昨天相比、行为没有明显变化。 但是、当我同时测量两个引脚时、我会得到分频、但在对应于上升沿或下降沿的高电平信号中间存在巨大的毛刺脉冲。 上升或下降取决于我是查看 Q 还是 Qbar。  我使用的是标准 Tek X10探针、10 Mohm、10pF。 这是否会引入一些小的相移?  我附上了下游电路的图像。 考虑到该电路是什么、我不能解释示波器探头是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您测量信号时、信号是位于器件的引脚、源极还是测试点? 如果可以、直接在引脚上获取信号。 我最感兴趣的是时钟以及 D 和 Q\引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    谢谢你。 我在芯片上直接安装了一个1uF 电容器、引线尽可能短。 该电容已在芯片正下方通过0.01uF 电容旁路、但我没有合适的表面贴装替换器件。

    现在它变得奇怪了。 如果我在引脚3或引脚5上使用单个探头进行测量、则与昨天相比、行为没有明显变化。 但是、当我同时测量两个引脚时、我会得到分频、但在对应于上升沿或下降沿的高电平信号中间存在巨大的毛刺脉冲。 上升或下降取决于我是查看 Q 还是 Qbar。  我使用的是标准 Tek X10探针、10 Mohm、10pF。 这是否会引入一些小的相移?  我附上了下游电路的图像。 考虑到该电路是什么、我不能解释示波器探头是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉重新开机自检。 我明天将获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    让您了解我的想法:

    可能存在一个计时问题。

    该器件需要少量的数据输入建立时间(在时钟边沿之前)和保持时间(在时钟边沿之后)。

    从您最初的示波器照片中,我假设这两个器件都得到了满足,这让我相信这些器件不是真正的 TI 器件,因为设计不好而出现了错误行为。

    但是、如果数据不是在器件的引脚上获取的、则可能不是它们显示的那样。 如果时钟或数据线上的电容过大、则信号可能会延迟、从而导致其中一个所需的时序不满足。

    分频器电路非常敏感,因为它使用内部反馈,所以它真的很重视一切的时序,因为它是完美的。

    希望您的新示波器照片将为我们展示一些有用的内容。 无论通过哪种方式、我都订购了器件、以便可以在我的末端进行一些测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我的一位同事今天能够进入实验室测试该部件。

    他发现应用程序对探测非常敏感。  使用标准的50 Ω 电缆和 BNC/SMB 连接器、这就是信号的样子(黄色=时钟、绿色=输出):

    当他切换到示波器探头(8pF、1Mohm)时、一切都被清理:

    我们还向两个输出(15pF)添加了一个小负载、以消除振铃、并添加了典型的0.1uF 去耦电容器。

    您的最终是否祝您好运?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    首先、我要感谢您。 我非常感谢您为此付出的时间和努力。

    因此、我的结果非常相似。 根据我使用的探头、我实际上可以得到一个眼图。  芯片速度超快。  那么、问题是:我可以在 D 线上使用 RC 来降低速度、还是应该放弃这种方法、并在电路板上使用 JK 来"死虫"? 遗憾的是、已经构建了生产板。

    再次感谢您的观看。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys。 很抱歉、我没有完全阅读该电子邮件。 我将安装盖、并告诉您其结果如何。

    谢谢!!

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我尝试了15和33pF。  输出看起来更加稳定、但没有频分。

    还有其他想法吗?

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    恐怕我没有想法。

    您是否能够直接在器件引脚上获取示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如果电路如此敏感和不可预测、我认为这是不值得再斗争的。 我将会对一个被称为 T 的 JK 进行死区调试、然后继续操作。

    非常感谢您深入探讨这个问题。 我真的很感谢。

    Jerry