您好!
我尝试使用 SN74LVC1G74DCUR 作为分频器。 我将引脚6、7和8全部连接到+5V。 我将引脚2短接至引脚3、并将5V、125kHz 时钟连接至这些引脚。 输出只是非常小的电流
如果有任何提示、我们将不胜感激!
谢谢!
Jerry Frank
610 772 1929年
jfrank@siliconpower.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使用 SN74LVC1G74DCUR 作为分频器。 我将引脚6、7和8全部连接到+5V。 我将引脚2短接至引脚3、并将5V、125kHz 时钟连接至这些引脚。 输出只是非常小的电流
如果有任何提示、我们将不胜感激!
谢谢!
Jerry Frank
610 772 1929年
jfrank@siliconpower.com
感谢您的回复!
接地端与引脚4良好连接、引脚8处存在4.919V 电压。 引脚1上有一个上升时间为30ns 的强大4.8V 时钟。
引脚2和3通过具有亚欧姆电阻的焊接电桥进行连接。
引脚3和5处存在可接受的数字信号、引脚3与时钟同相、引脚5与时钟相位差180度。 两个引脚锁相时钟、并以与时钟相同的频率工作。 输入或输出端均无边沿振荡。
出于绝望,我换了芯片,结果也一样。
谢谢
Emrys、
谢谢你。 我在芯片上直接安装了一个1uF 电容器、引线尽可能短。 该电容已在芯片正下方通过0.01uF 电容旁路、但我没有合适的表面贴装替换器件。
现在它变得奇怪了。 如果我在引脚3或引脚5上使用单个探头进行测量、则与昨天相比、行为没有明显变化。 但是、当我同时测量两个引脚时、我会得到分频、但在对应于上升沿或下降沿的高电平信号中间存在巨大的毛刺脉冲。 上升或下降取决于我是查看 Q 还是 Qbar。 我使用的是标准 Tek X10探针、10 Mohm、10pF。 这是否会引入一些小的相移? 我附上了下游电路的图像。 考虑到该电路是什么、我不能解释示波器探头是如何工作的。
Emrys、
谢谢你。 我在芯片上直接安装了一个1uF 电容器、引线尽可能短。 该电容已在芯片正下方通过0.01uF 电容旁路、但我没有合适的表面贴装替换器件。
现在它变得奇怪了。 如果我在引脚3或引脚5上使用单个探头进行测量、则与昨天相比、行为没有明显变化。 但是、当我同时测量两个引脚时、我会得到分频、但在对应于上升沿或下降沿的高电平信号中间存在巨大的毛刺脉冲。 上升或下降取决于我是查看 Q 还是 Qbar。 我使用的是标准 Tek X10探针、10 Mohm、10pF。 这是否会引入一些小的相移? 我附上了下游电路的图像。 考虑到该电路是什么、我不能解释示波器探头是如何工作的。