This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXS0104额定负载电容

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, TXB0104, SN74LVC8T245, SN74LVC2T45, SN74AHCT1G126, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729112/txb0104-txs0104-rated-load-capacitance

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74LVC2T45SN74AHCT1G126SN74LVC1G126TXB0304

您好!

我们正在制定一种解决方案、以驱动采用菊花链配置(最多34个器件)在 UART 总线上连接的多个 UART TTL 5V 系统。 连接的 UART 器件将(作为从器件)与具有3.3V 电压逻辑电平的 USB 转 UART 转换器(主器件)进行通信。  每个 UART TTL 从器件 的 TX 和 RX 线路上都有一个 SN74LVC1G126缓冲器。
我们在设计中使用了 TXB0104、将3.3V 电平转换为5V (反之亦然)、以便 USB 转 UART 驱动 UART 器件。 我们注意到、系统在连接了5个 UART 器件的情况下工作、但一旦我们向总线添加第6个器件(有时只是一根导线)、它就不再工作了。 这听起来像是 TXB0104出现的负载电容问题 ,它高于额定70pF。
计算结果表明、总负载电容约为400pF。
我们正在寻找其他解决方案来进行电平转换3.3V-5V 并毫无问题地驱动 UART 器件。

  1. TXS0104的额定负载电容是多少
  2. 您是否认为此 IC 适用于我们的应用?
  3. 您还有其他可行的建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉希姆、

    欢迎使用 e2e。

    是的,您对 TXB0104是正确的。
    400pF 几乎是额定70pF 的6倍、因此在电平转换方面不可靠。
    考虑使用缓冲器件 SN74LVC8T245、该器件可支持每通道高达32mA 的高驱动电流、并支持从3.3到5V 的电平转换(反之亦然)、具体取决于 DIR 引脚。
    我们没有4通道版本的器件、但也有2通道 SN74LVC2T45器件。
    TXS0104是一款无源器件、不支持高负载菊花链配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的建议、我们将对此进行研究。 目前、我们正在寻找具有更高电容负载额定值的 TXB0104的直接替代芯片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉希姆、

    如果系统有方框图、请发送。
    我想、在线路上使用 SN74AHCT1G126缓冲器可以在无需 TXB 的情况下实现3.3V 到5V 的转换、但在5V 到3.3V 的电压下不起作用。
    在菊花链上的 TXB 输出之后使用 sn74LVC1g126缓冲器可以降低电容负载、因此使用 TXB 进行转换也可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附有一个方框图。

    附加的"屏幕截图1"显示了当4个 UART 器件连接到总线时 Tx 信号(5V 和3.3V)上的转换(高电平到低电平)振荡。

    所附的"屏幕截图2"显示了总线上连接6个 UART 器件时的5V 和3.3V Tx 信号。

    e2e.ti.com/.../Daisy-Chain-Block-Diagram-TXB0104.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brahim、

    作为电容负载能力较高的替代产品、我建议使用 TXB0304器件。 它具有1K 的内部串联电阻、小于 TXB0104的4K 内部电阻、因此具有更高的驱动强度和负载电容额定值。
    除此之外、正如我之前提到过的、在 TXB 输出端使用 SN74LVC1g126等缓冲器来增加驱动强度将是明智之举。