主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、 SN74LVC2T45、 SN74AHCT1G126、 SN74LVC1G126、 TXB0304
您好!
我们正在制定一种解决方案、以驱动采用菊花链配置(最多34个器件)在 UART 总线上连接的多个 UART TTL 5V 系统。 连接的 UART 器件将(作为从器件)与具有3.3V 电压逻辑电平的 USB 转 UART 转换器(主器件)进行通信。 每个 UART TTL 从器件 的 TX 和 RX 线路上都有一个 SN74LVC1G126缓冲器。
我们在设计中使用了 TXB0104、将3.3V 电平转换为5V (反之亦然)、以便 USB 转 UART 驱动 UART 器件。 我们注意到、系统在连接了5个 UART 器件的情况下工作、但一旦我们向总线添加第6个器件(有时只是一根导线)、它就不再工作了。 这听起来像是 TXB0104出现的负载电容问题 ,它高于额定70pF。
计算结果表明、总负载电容约为400pF。
我们正在寻找其他解决方案来进行电平转换3.3V-5V 并毫无问题地驱动 UART 器件。
- TXS0104的额定负载电容是多少?
- 您是否认为此 IC 适用于我们的应用?
- 您还有其他可行的建议吗?
谢谢、