主题中讨论的其他器件: TCA9509、 TXB0102、 TXS0102
您好!
我的一位客户正在寻找没有单次触发和静态功耗低于200uA (静态功耗+泄漏)的2位双向电平转换器。 所有 TXS 和 TXB 系列器件都具有一次性实现。 TCA9509具有更大的休眠电流。 我可以发现 LSF0102是具有较少 ICC 的选项、数据表中没有提到一次性。 但我在数据表中看不到方框图。 您能否确认该器件没有一次性实施? 它还能支持仲裁和时钟扩展吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的一位客户正在寻找没有单次触发和静态功耗低于200uA (静态功耗+泄漏)的2位双向电平转换器。 所有 TXS 和 TXB 系列器件都具有一次性实现。 TCA9509具有更大的休眠电流。 我可以发现 LSF0102是具有较少 ICC 的选项、数据表中没有提到一次性。 但我在数据表中看不到方框图。 您能否确认该器件没有一次性实施? 它还能支持仲裁和时钟扩展吗?
您好 Naveen、
LSF 系列转换器是完全无源的。 请观看此视频系列、了解有关它们的更多信息:
显然、该器件中没有内置的时钟扩展、仲裁或单次触发。
Shreyas、您好!
在最终确定并向客户提出建议之前、您能帮助我澄清以下几点吗?
在执行仲裁和时钟扩展的更早的电平转换中是否使用过这种方法? 因为我们在数据表中单独提到了 TCA9509等器件、它们是"支持仲裁和时钟设置"、这在该器件数据表中是缺失的。
2。当输入信号低于 Vref_A–0.5V 时、LSF 器件充当无源开关。 在 TCA9509的数据表中、有人提到"必须注意的是、任何仲裁或时钟拉伸事件都要求 A 总线侧在上的低电平 TCA9509 (VIL)的输入应处于或低于 VILC (150mV)、以被 TCA9509识别、然后传输到 B 总线侧。"
a) VILC 是特定于电平转换器器件还是标准电压?
b)这是否意味着任何支持 VIL < VILC 的器件都可以支持仲裁和时钟扩展? 除了 VIL 电平、是否有任何定义部件以支持时钟扩展和仲裁的其他规格?
c) LSF 器件的 VIH 范围是否仅为0.5V?