This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:器件是否具有单次触发?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA9509, TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731727/lsf0102-does-the-device-has-one-shot

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TCA9509TXB0102TXS0102

您好!  

我的一位客户正在寻找没有单次触发和静态功耗低于200uA (静态功耗+泄漏)的2位双向电平转换器。 所有 TXS 和 TXB 系列器件都具有一次性实现。 TCA9509具有更大的休眠电流。 我可以发现 LSF0102是具有较少 ICC 的选项、数据表中没有提到一次性。 但我在数据表中看不到方框图。 您能否确认该器件没有一次性实施?  它还能支持仲裁和时钟扩展吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    LSF 系列转换器是完全无源的。  请观看此视频系列、了解有关它们的更多信息:

    了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    显然、该器件中没有内置的时钟扩展、仲裁或单次触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    您能否建议具有以下规格的 TXS0102或 TXB0102类似器件:

    1。 单次触发
    2. 支持仲裁和时钟扩展
    3. 静态功率小于200uA (静态功率+泄漏)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、
    标准逻辑产品系列中没有包含"仲裁和时钟扩展"的单个转换器

    您是否正在尝试更换特定设备? 您的目标是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    由于 LSF 是无源转换器件、因此它将支持仲裁和时钟扩展。 该器件也没有 OneShot、静态功耗小于200ua。 大部分电流通过上拉电阻器进入主器件/主器件。

    如有任何其他信息、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    在最终确定并向客户提出建议之前、您能帮助我澄清以下几点吗?

    在执行仲裁和时钟扩展的更早的电平转换中是否使用过这种方法? 因为我们在数据表中单独提到了 TCA9509等器件、它们是"支持仲裁和时钟设置"、这在该器件数据表中是缺失的。  

    2。当输入信号低于 Vref_A–0.5V 时、LSF 器件充当无源开关。 在 TCA9509的数据表中、有人提到"必须注意的是、任何仲裁或时钟拉伸事件都要求 A 总线侧在上的低电平 TCA9509 (VIL)的输入应处于或低于 VILC (150mV)、以被 TCA9509识别、然后传输到 B 总线侧。"

    a) VILC 是特定于电平转换器器件还是标准电压?  

    b)这是否意味着任何支持 VIL < VILC 的器件都可以支持仲裁和时钟扩展? 除了 VIL 电平、是否有任何定义部件以支持时钟扩展和仲裁的其他规格?  

    c) LSF 器件的 VIH 范围是否仅为0.5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、

    由于 LSF 是一款通用转换器件、支持推挽和开漏接口、因此不需要专门提及 I2C 接口有关时钟扩展或仲裁的特定术语。
    如果术语中应提及这些特性、则必须考虑特定于 I2C 的器件。
    LSF 是无源器件、输出电压取决于输入 VIL、因此未指定 VIL 或 VIH。 VIL / VIH 也是指有源逻辑缓冲器器件的术语。