This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY54FCT245T:我对 ICC 有疑问

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729799/cy54fct245t-i-have-doubt-about-the-icc

器件型号:CY54FCT245T

尊敬的 TI 团队:

 我对 ICC 有疑问、我的客户正在进行低温/高温测试、发现 ICC 为0.4mA、数据表显示它在25°。μ A 时的 shoulle 为0.2mA

那么、我的问题是低温/高温测试中需要什么 ICC?

请提供建议。 谢谢。

测试条件:将 IC 放入试验箱30分钟、VCC 5.5V、Vin 5.5V、读取 ICC 值

高温:125°

低°:-55 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能为我提供测试的所有条件吗?
    在该测试期间是否驱动信号? 如果是、频率是多少。
    每个引脚上的信号驱动到什么电平?
    您是否有连接原理图?
    以上内容、我应该能够提供帮助。

    此致、
    涉水