请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CY54FCT245T 尊敬的 TI 团队:
我对 ICC 有疑问、我的客户正在进行低温/高温测试、发现 ICC 为0.4mA、数据表显示它在25°。μ A 时的 shoulle 为0.2mA
那么、我的问题是低温/高温测试中需要什么 ICC?
请提供建议。 谢谢。
测试条件:将 IC 放入试验箱30分钟、VCC 5.5V、Vin 5.5V、读取 ICC 值
高温:125°
低°:-55 μ F