This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入断电保护

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728136/power-down-protection-on-input

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G125

各位专家:

我计划使用一个缓冲器、该缓冲器应能够承受输入、而不会在其 VCC 引脚上施加电压。 这意味着、输入将保持在3.3V、但芯片的 VCC 在输入衰减至零之前会下降至零。 例如、VCC 将在输入电压降至零之前200ms 降至零。  在 MC74LVX244中遇到了称为"输入端提供断电保护"的功能。 此芯片是否符合我的要求?

此外、建议的运行条件是、允许的直流输入电压为0至5.5V、而此芯片的 VCC 为2V 至3.6V。 由于直流输入不以 VCC 为基准、即使没有 VCC 也希望直流输入存在?

如果 上述器件不符合我的要求、请帮助我回顾我的理解、并建议符合我的要求的合适器件。 实际上、我正在寻找具有上述规格但具有2位缓冲器的器件。

提前感谢您

Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Babu、
    我不能对您列出的"半模"器件做任何评论(我不为其工作)、但我可以说 TI 的 SN74LVC2G125将在您的应用中完美工作。 输入可耐受过压、因此在电源关闭时、输入端是否有信号无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、

    谢谢你。 我决定使用 SN74LVC2G34DBVRG4、因为我不需要 OE 控制的缓冲器

    Rgds - Babu