请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728136/power-down-protection-on-input
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G125各位专家:
我计划使用一个缓冲器、该缓冲器应能够承受输入、而不会在其 VCC 引脚上施加电压。 这意味着、输入将保持在3.3V、但芯片的 VCC 在输入衰减至零之前会下降至零。 例如、VCC 将在输入电压降至零之前200ms 降至零。 在 MC74LVX244中遇到了称为"输入端提供断电保护"的功能。 此芯片是否符合我的要求?
此外、建议的运行条件是、允许的直流输入电压为0至5.5V、而此芯片的 VCC 为2V 至3.6V。 由于直流输入不以 VCC 为基准、即使没有 VCC 也希望直流输入存在?
如果 上述器件不符合我的要求、请帮助我回顾我的理解、并建议符合我的要求的合适器件。 实际上、我正在寻找具有上述规格但具有2位缓冲器的器件。
提前感谢您
Babu