This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:最大数据速率

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727786/sn74axc8t245-maximum-data-rate

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

当 VCCA 和 VCCB 由特定电压供电时、没有特定的数据速率、您能否告诉您 TDP 和数据速率之间是否存在任何计算关系? 谢谢!

例如:如果 VCCA 为1.2V、VCCB 为1.8V、则最大数据速率是多少?

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    tpd 与数据速率之间没有直接关系、因为传播延迟只是一个延迟、而不是输出转换上升和下降时间的直接指示器。

    数据速率是一个有趣的规格、因为它取决于系统设计人员对各种参数的容差、因此通常需要在特定应用环境中进行测试、以便最清楚地了解信号完整性。

    我可以说、该器件可支持高达210Mbps 的数据速率、但这在很大程度上取决于系统设计因素。

    在此电压下、您是否考虑使用此器件的特定数据速率? 这是否适用于特定协议?

    您考虑将此器件用于什么系统应用?  

    您是否有可以分享的原理图片段?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    谢谢。 是否有任何应用手册或布局建议、以确保它能够支持尽可能高的数据速率?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    他们是否没有尝试实现的特定数据速率? 或者、他们只是想尽可能获得最佳的数据速率吗?

    是否使用了特定的协议?

    应使用标准布局指南和布局最佳实践来优化任何逻辑器件的信号完整性和数据速率。
    我建议您查看以下应用手册以了解更多详细信息:
    http://www.ti.com/lit/an/scaa082a/scaa082a.pdf 
    实用 PCB 设计规则部分对于提供最佳电路板设计指南特别有用。

    最棒的
    Michael