This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:寄存器时钟是否启用?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725104/sn74hc595-register-clock-or-is-it-enable

器件型号:SN74HC595

我有一些具有 TI 标识但来自未知来源的 DIP 器件。

我发现 RCLK (引脚12)的作用更像锁存使能、而不是数据表中所述的真正的正边沿时钟。

当我在数据计时时保持高电平并打算将其脉冲为低电平以将数据传输到输出时、就会出现这种情况。

(数据模式立即传输而不是等待 RCLK)

这是 TI 器件的预期模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    输出寄存器时钟(RCLK)应被边沿触发。

    过去我已经使用过这些器件很多次、但我想在不使用时一直保持 RCLK 低电平、所以我没有真正测试过这个用例。

    您能否分享您拥有的器件的顶端标记、以便我检查它们的真实性?

    此外、您能否共享显示错误输出的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。

    所述器件的附加图片。 (10批中的7批完全有效)

    我不能展示一张“我没有”的照片。

    我描述的操作发生在 RCLK 在为 SCLK 计时并馈送8位数据时保持高电平的情况下。

    每个 SCLK 上的输出发生变化、而不是在之后等待 RCLK 脉冲(低电平/高电平)。

    (我使用 Arduino Nano 提供信号、输出上的 LED:在查找故障时1秒时钟周期、但现在为8MHz SPI 接口)

    保持 RCLK 低电平和脉冲高电平似乎可以提供正确的操作、但如果 RCLK 是电平操作而不是边沿触发的、情况就会如此。

    我还购买了一些采用 SOIC 封装的 NXP 标签器件,这些器件根本不起作用,现在购买了一些采用 RCLK 封装(通常为低电平)的 Toshiba 器件(SOIC,至少2个)。

    (这些供应商来自信誉良好的当地供应商。)

    我还没有尝试再次恢复到正常高电平的 RCLK。

    很高兴我在组装 PCB 之前尝试对电路进行试验电路板试验。

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少这些是非常旧的器件----开始时的'11'是年/月生产日期代码---- 2001年1月或2011年1月。 我将再次检查我们的内部系统、看看这些是不是真正的 TI 器件(对我来说、它们看起来很合法)。

    不过,这并不能解释这种行为--但如果没有波形的图像,我就无法真正验证任何东西。 我可以在这里获取一些样片并进行一些测试、以查看是否可以重现此问题。

    您提到 NXP 的部件根本不起作用--它们也是 PDIP 设备吗? 因为 NXP 已有很长一段时间没有售出 HC595。。。 如今、他们甚至没有在 PDIP 中提供它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys
    再次感谢您的回复
    很抱歉、我无法提供波形 pix -如果没有"scope or LA"、在家里很困难。
    我必须观察1Hz 时钟下的运行情况、以查看发生了什么。 (除 MR 和 OE 外的所有带 LED 的输入和输出)
    NXP 部件是焊接在 SO16转 DIP 转换器上的 SOIC、以适合我的试验电路板。
    (与目前正在使用的 Toshiba 器件相同。)
    如果 TI 器件确实是针对 RCLK 进行边沿触发的、那么当 RCLK 为高电平时、我必须具有相当大的毛刺脉冲或接地反弹。
    Philip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip、

    请将您的信息发送到 TI 假冒电子邮件列表、并提供尽可能多的信息。

    ti-counterfeit@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这里的小路很干。

    我从网上买了这些!! 供应商2015 年1月之前-来自中国的阿尔莫特公司。

    [10 x 74HC595 8位移位寄存器 IC DIP-16原始 AB]

    当时我没有记录所有交易详情、现在我没有记录任何供应商名称。

    如果这是任何帮助、请将其传递给我们。

    我将继续与我拥有的任何器件/制造商一起检查 RCLK 的运行情况。

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Philip 的反馈。

    我建议您将来订购小器件时使用 Mouser 或 DigiKey:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip、

    请将您的查询转发至

    ti-counterfeit@list.ti.com

    谢谢、

    Jim