This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输入低电压问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724740/txs0104e-input-low-voltage-issue

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、

我的客户正在使用我们的板载 TXS0104、其原理图设计如下图1所示。 当逻辑控制器件向  A3引脚输出高电平到低电平信号时、测量到 A3引脚(绿色)在信号变为低电平时具有阶跃。 但 B3的输出(蓝色) 是良好的。

请帮助您了解 A3输入电压出现异常的可能原因? 是否有任何优化方法 ?  谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lilian、
    今天是美国假日。 我已要求我们的翻译专家来看看、但他直到明天才会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    我对原理图本身有一些意见。
    我建议移除 A3 A4、B3、B4端口上的外部上拉电阻器。 请参阅上拉电阻器对 TXS 的影响。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf
    OE 是否具有100nF 电容? 我强烈建议将其移除、以避免在 CMOS 输入上产生缓慢的上升沿信号。
    信号是漏极开路吗?
    由于2个 IO 端口未使用、我建议考虑 TXS0102器件。

    输入信号阶跃可能由驱动器和布线的阻抗不匹配引起。 具有较小的串联电阻可能会有所帮助。
    由于转换速率很快、因此不会导致输出切换。