This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC04:特定批次的芯片中存在迟滞。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190035/cd74hc04-there-is-hysteresis-in-the-chip-of-a-specific-lot

器件型号:CD74HC04

您好!  

我们使用的是 CD74HC04。 对于目前使用的正常产品、LO→Hi 和 Hi→Lo 的阈值没有显著差异。

但是、所有新交付的芯片的迟滞约为700mV。 当输出电压从 Lo 变为 Hi 时、输入电压为-549mV。 此外、当输出电压从高电平变为低电平时、输入电压为138mV。

*由于产品的电源为±2.5V、因此高电平为2.5V、低电平为-2.5V。

这是符合数据表的规格吗?

[常规产品]

[具有迟滞的芯片]

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    [引用 userid="465179" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190035/cd74hc04-there-is-hysteresis-in-the-chip-of-a-specific-lot "]

    我们使用的是 CD74HC04。 对于目前使用的正常产品、LO→Hi 和 Hi→Lo 的阈值没有显著差异。

    但是、所有新交付的芯片的迟滞约为700mV。 当输出电压从 Lo 变为 Hi 时、输入电压为-549mV。 此外、当输出电压从高电平变为低电平时、输入电压为138mV。

    [/报价]

    是的、如您所示、新版本的器件在输入上确实存在一些迟滞-这是预期的行为。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190035/cd74hc04-there-is-hysteresis-in-the-chip-of-a-specific-lot "]根据数据表、这是否是规格?

    否、数据表不包含阈值规格。 它仅包含器件所需的 V_IL 和 V_IH 电平、新器件将继续满足这些电平。

    我知道、这并不总是我们的客户所期望的这种类型的器件行为。 如果您希望切换到行为与旧款 HC 器件类似的器件、我们仍会创建许多不包含输入迟滞的逻辑系列。 例如 、CD74AC04 是一个选项。