This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:可以对每个输入施加不同的电压吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, SN74LVC1G08, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191953/sn74aup1g08-is-it-okay-to-apply-different-voltages-to-each-input

器件型号:SN74AUP1G08
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08SN74LVC1G99

您好、TI 专家、

我的客户希望 使用 SN74AUP1G08对每个输入施加不同的电压。

输入 B (引脚1):4.0V

输入 A (PIN2):1.8V

VCC:1.8V

当逻辑高电平时、可能输出为1.8V、因为 VCC 为1.8V。

这种情况是否可以?

我找不到任何针对逻辑高电平的建议最大输入电压。

(我可以找到绝对最大额定值-它是4.6V -但我认为不建议这么做。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 VI 规格中找到建议的最大值。 它是3.6V

    绝对最大额定值可保证器件在输入电压为4V 时不会损坏。 超过推荐的运行条件意味着不再保证正确运行、但在这种情况下、我估计输出仍然正确、并且只能超过 tpd。

    如果您希望安全、请使用 SN74LVC1G08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我有更多来自客户的问题。

    您提到的 SN74LVC1G08具有1.65V 至5.5V 的输入电压。 因此、不同的输入电压(1.8V 和4.0V)对我的客户无关紧要。

    请再次确认。

    2、如果输入已经被施加(在这种情况下为1.8V 和4.0V)并且 VCC 后来被施加、那么在 VCC 被施加后是否立即出现逻辑高电平?

    或者、某些复位状态(逻辑低电平或脉冲或其他状态)显示的时间是否很短?

    因为我的客户希望立即看到输出、而不是任何复位时间。 也请检查此问题。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.当电源电压低于建议的最小值(1.65V)时、不能保证正常运行。 具有/OE 输入的器件(例如 SN74LVC1G99)可在上电期间停用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的支持。

    如您所知、SN74AUP1G08和 SN74LVC1G08没有使能引脚。

    在这种情况下会发生什么情况?

    向 VCC 施加电压后输出逻辑高电平吗? (我的客户在稳定的高输出之前不希望出现任何延迟、即使是1us。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有保证。