Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, SN74LVC1G08, SN74LVC1G99
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08、 SN74LVC1G99
您好、TI 专家、
我的客户希望 使用 SN74AUP1G08对每个输入施加不同的电压。
输入 B (引脚1):4.0V
输入 A (PIN2):1.8V
VCC:1.8V
当逻辑高电平时、可能输出为1.8V、因为 VCC 为1.8V。
这种情况是否可以?
我找不到任何针对逻辑高电平的建议最大输入电压。
(我可以找到绝对最大额定值-它是4.6V -但我认为不建议这么做。)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase