This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:输入电压过冲对 SN74LV541APW 的影响

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193429/sn74lv541a-effect-of-input-voltage-outshoot-on-sn74lv541apw

器件型号:SN74LV541A

您好!

我在定制板上使用的是 SN74LV541APW。 当连接到 SN74LV541APW 的光电传感器从开切换到关时、确认下冲。


我知道下冲期间的电压电平(VIN)超出了 SN74LV541APW 的规格。

使用此光传感器时、您是否能够了解您对 SN74LV541APW 的影响的看法?

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、  

    如果超出最大额定值、我们无法保证器件的可靠性或功能。 这可能会对器件造成永久损坏、即使下冲仅持续很短的时间。