Other Parts Discussed in Thread: TXS0206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0206 您好!
根据数据表、TXS0206的最大时钟频率为60MHz、而最大数据速率为60Mbps。
如果我使用 TXS0206来连接具有4位总线宽度的 SD 卡、据我所知、60Mbps 数据速率对应于15MHz 的时钟频率。 60MHz 时钟应支持240Mbps 的数据速率。 我缺少什么? 如果时钟支持高达60MHz、为什么数据速率限制为60Mbps?
提前感谢您、
Alex