This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:数据速率与时钟频率间的关系

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935957/txs0206-data-rate-vs-clock-frequency

器件型号:TXS0206

您好!  

根据数据表、TXS0206的最大时钟频率为60MHz、而最大数据速率为60Mbps。  

如果我使用 TXS0206来连接具有4位总线宽度的 SD 卡、据我所知、60Mbps 数据速率对应于15MHz 的时钟频率。 60MHz 时钟应支持240Mbps 的数据速率。 我缺少什么? 如果时钟支持高达60MHz、为什么数据速率限制为60Mbps?  

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    数据线路的数据速率为每通道60Mbps (每条数据线路)、因此额定值表示通过单个通道的速率。

    因此、实际上、这意味着4个通道可以每个支持60Mbps、从而实现您建议的240Mbps 总吞吐量。

    希望这一点很清楚、但如果您有其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很清楚、感谢您的澄清。  

    Alex。