主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 SN74LVC8T245
1) 需要一个电路来接受1V 至5V 范围内的任何类型的逻辑(我们将相应地改变上拉电压)并连接到1.2V IO、我建议使用这个、是否有电阻值的建议? 如果可能、考虑最高频率为400MHz…
我看一下电平转换器选择指南。
在我看来、LSF 系列的最大数据速率仅为200Mbps。 我可以说、我应该使用的最接近的系列是 AXC 或 AUP 系列上的圆形方向控制/单向电平转换器。 是否有任何 关于电阻器值的建议?
此致、
公里/小时