This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:变量 VCCB 的建议 R 值是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932962/lsf0108-what-is-the-recommended-r-value-with-variable-vccb

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74LVC8T245

1)     需要一个电路来接受1V 至5V 范围内的任何类型的逻辑(我们将相应地改变上拉电压)并连接到1.2V IO、我建议使用这个、是否有电阻值的建议? 如果可能、考虑最高频率为400MHz…

我看一下电平转换器选择指南。

在我看来、LSF 系列的最大数据速率仅为200Mbps。 我可以说、我应该使用的最接近的系列是 AXC 或 AUP 系列上的圆形方向控制/单向电平转换器。 是否有任何 关于电阻器值的建议?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 数据表针对上拉电阻器提出了建议。 但可实现的速度也取决于电路板的电容、因此您必须测量波形。 FPGA 或外部器件可能没有足够的驱动强度来产生电流。

    AXC 和 AUP 系列不会超过3.3V、仅在最高电源电压下才能实现最高速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KPK、

    该频率对于我们的任何电平转换器而言都太高。 这一要求很难满足、但 LSF 系列可能是最合适的。 以下是一些涵盖 LSF 系列的培训视频(介绍如何选择电阻器尺寸):

    https://training.ti.com/node/1139264

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于1V 至5V 的可变值、您能否建议电阻器的最佳值? 或者如何找到上拉电阻器的最佳值?  

    最佳 Rgds、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KPK、

    我在上一篇文章中链接的系列视频6将介绍上拉尺寸(上行转换视频)。 它还将为您提供设计注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    您能否确认以下连接是否正常? 任何其他注意事项或需要纠正的事项。

     我希望有一个硬件接口、让我们拥有 LVDS、但在本例中也有其他高达3.3V 的电压格式。 请参阅图1、此处显示我们预计有8个 I/O 引脚、因此这8个引脚将用于支持双向 LVDS 格式(为此、我使用 LVDS 收发器 DS92LV040ATLQA/NOPB) 但是、如果我想使用 LVDS 以外的其他格式电压、这也是可能的(逻辑电平高达3.3V)、为此、它使用了多路复用器块、该多路复用器块在 LVDS 收发器的信号之间或 直接从 I/O 引脚选择信号。 然后、它被视为一个电平转换器(LSF0108PWR)、让我将信号置于适当的电平。

    最好的 rgds

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否始终有四个发送通道和四个接收通道? 因为在这种情况下、您只需将 LSF 替换为 SN74AXC8T245即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 AXC 和 AUP 系列不会超过3.3V、并且仅在最高电源电压下才能实现最高速度。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的最后一项声明是电压上升至3.3V。我不知道您实际需要什么电压;这是您必须自行决定的。 如果您需要5V 电压、请使用 SN74LVC8T245。

    (请注意、AXC 在1.8V 时可实现至少250Mbps 的速率、这仍然优于 LSF。)