主题中讨论的其他器件:SN54LVC541A、
大家好、我们希望确认 是否对 SN74LVC541A-Q 的闩锁性能进行了测试
此外、我们还需要确认 SN54LVC541A 的锁存性能是否超过了每个 JESD 17规定的250mA 器件信息(1)、这意味着它是最大值还是最小值。
提前感谢您的意见。
此致、
-Mark Felipe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们希望确认 是否对 SN74LVC541A-Q 的闩锁性能进行了测试
此外、我们还需要确认 SN54LVC541A 的锁存性能是否超过了每个 JESD 17规定的250mA 器件信息(1)、这意味着它是最大值还是最小值。
提前感谢您的意见。
此致、
-Mark Felipe
Mark、您好!
您是否在问我们是否测试每个器件的闩锁?
如果是、我们将在器件资质认证过程中测试闩锁。
此外、这意味着在250mA 峰值电流下执行闩锁测试、器件通过测试、因此该器件能够承受大于250mA 的闩锁事件(因此是一种最低性能)。
以下是一些附加信息:
https://www.ti.com/lit/wp/scaa124/scaa124.pdf
最棒的
Michael
您好、Michael、
感谢您的回答。
我们是否有 SN74LVC541A-Q1的闩锁信息、如 SN54LVC541A 的闩锁信息?
感谢你的帮助。
谢谢你。
此致、
标记
您好、Mark、
如果您想查看资质认证摘要、包括器件是否经过闩锁测试、您可以通过包含以下步骤的产品文件夹找到该摘要:
(1)转到 TI.com 上的产品文件夹: https://www.ti.com/product/SN74LVC541A-Q1
(2)选择"Ordering & Quality (订购和质量)"选项卡以快速找到正确的部分。
(3)查找您需要的特定器件型号信息、然后单击"认证摘要"列下的"查看"链接(可能需要稍微向右滚动):
(或者只需从列表中选择其中任何一个、因为它们通常具有相同的鉴定流程)