This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A-Q1:闩锁性能

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC541A, SN74LVC541A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933058/sn74lvc541a-q1-latch-up-performance

器件型号:SN74LVC541A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN54LVC541A

大家好、我们希望确认 是否对 SN74LVC541A-Q 的闩锁性能进行了测试

此外、我们还需要确认 SN54LVC541A 的锁存性能是否超过了每个 JESD 17规定的250mA 器件信息(1)、这意味着它是最大值还是最小值。  

提前感谢您的意见。

此致、

-Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否在问我们是否测试每个器件的闩锁?

    如果是、我们将在器件资质认证过程中测试闩锁。

    此外、这意味着在250mA 峰值电流下执行闩锁测试、器件通过测试、因此该器件能够承受大于250mA 的闩锁事件(因此是一种最低性能)。

    以下是一些附加信息:

    https://www.ti.com/lit/wp/scaa124/scaa124.pdf

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的回答。

    我们是否有 SN74LVC541A-Q1的闩锁信息、如  SN54LVC541A 的闩锁信息

    感谢你的帮助。

    谢谢你。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    如果您想查看资质认证摘要、包括器件是否经过闩锁测试、您可以通过包含以下步骤的产品文件夹找到该摘要:

    (1)转到 TI.com 上的产品文件夹: https://www.ti.com/product/SN74LVC541A-Q1

    (2)选择"Ordering & Quality (订购和质量)"选项卡以快速找到正确的部分。

    (3)查找您需要的特定器件型号信息、然后单击"认证摘要"列下的"查看"链接(可能需要稍微向右滚动):

    (或者只需从列表中选择其中任何一个、因为它们通常具有相同的鉴定流程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    似乎会根据-Q1器件上的 AEC Q100-004规范测试闩锁。  您是否知道将用作此规格一部分的电流电平?  读数似乎表明器件的输入电流为100mA、低于测试的非 Q1器件的250mA、这使我认为我误读了一些内容。   

    最终在这里寻找将被测试为500mA 的锁存电流的东西。

    谢谢!

    Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    我会问我的测试团队--我的假设是我们将使用我们的标准测试,然后标记它达到最低100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、AEC-Q100器件的测试电流为100mA、以满足规范要求。