This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC04-SP:使用-5V 电源运行 HC04 IC。

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC04-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934884/sn54hc04-sp-operating-hc04-ic-with--5v-supply

器件型号:SN54HC04-SP

您好!

我们使用的是航天级部件 SN54HC04-SP。

是否可以使用 具有负逻辑的 IC。

VCC = 0V

GND =-5V

输入高电平= 0V

输入低电平=-5V

请给出建议。