This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是航天级部件 SN54HC04-SP。
是否可以使用 具有负逻辑的 IC。
VCC = 0V
GND =-5V
输入高电平= 0V
输入低电平=-5V
请给出建议。
是的。 另请参见 SN74LVC2T45的 GND 负电压和 VIN 应用中的0电压 以及 -5V 的 GND。