This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:与 Xilinx Zynq UltraScale FPGA 兼容

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXB0108, SN74LVC8T245, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933612/sn74axc8t245-compatibility-with-xilinx-zynq-ultrascale-fpga

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: TXB0108SN74LVC8T245TXS0102

您好!

我们正在实施一种设计、其中 FPGA 输出为1.8V、外设输入为3.3V。 我们希望能够将 SN74AXC8T245用作 FPGA 和外设之间的电平转换器。 一个 SN74AXC8T245为1.8V 至3.3V、另一个 SN74AXC8T245为3.3V 至1.8V。

外设为低速(1MHz - 70MHz)、大多数外设在输入端具有上拉或下拉外部电阻器。 另一些则在输入端具有100欧姆电阻器。 请参阅下面随附的照片-






从 SN74AXC8T245到3.3V 外设的布线长度平均为9000mil、从 FPGA 到 SN74AXC8T245的布线长度约为5000mil。  

在论坛中阅读有关 TXB0108和 SN74LVC8T245的信息时、我了解到 TXB0108驱动强度不够、SN74LVC8T245未针对1.8V <->3.3V 转换进行优化。 您能否为该实现方案推荐一个器件。 请告诉我、我是否可以提供有关正在考虑的设计的更多信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、同一器件的更高电源电压会导致更高的驱动强度。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗、因此上拉/下拉或串联电阻器不会出现问题。

    LVC 针对3.3V 进行了优化;AXC 针对1.8V 进行了优化

    对于8个以上的信号、2×SN74AXC8T245的选择是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    在1.8V 至3.3V 范围内使用 LVC、在3.3V 至1.8V 范围内使用 AXC。 这种理解是否正确?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 时、LVC 的驱动强度(24mA)高于 AXC (12mA)。 但是、如果您不需要如此高的驱动强度、则可以通过在两个方向上使用 AXC 来简化 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LVC 和 AXC 的数据表中、我了解到这些器件不支持自动方向感应。 但是、有些信号是双向的。 例如、上图中的"J30_SDA"信号。  我知道、设置 LVC 或 AXC 的"DIR_"引脚 将改变信号的方向。 我们正在寻找一种不需要在运行时修改"DIR"引脚的解决方案。 所需的解决 方案是对单向信号使用 LVC/AXC 并对 DIR 引脚进行硬接线、并对"J30_SDA"等双向信号使用单独的电平转换器。 请您为这种双向信号推荐器件、并确认我对 LVC/AXC 用法的理解。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 I²C Ω、请使用 TXS0102 (它不需要外部上拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 当 TXS0102用于1.8V <->3.3V 时,OE 引脚应连接在何处? 它应该连接到1.8V 还是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你