This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在实施一种设计、其中 FPGA 输出为1.8V、外设输入为3.3V。 我们希望能够将 SN74AXC8T245用作 FPGA 和外设之间的电平转换器。 一个 SN74AXC8T245为1.8V 至3.3V、另一个 SN74AXC8T245为3.3V 至1.8V。
外设为低速(1MHz - 70MHz)、大多数外设在输入端具有上拉或下拉外部电阻器。 另一些则在输入端具有100欧姆电阻器。 请参阅下面随附的照片-
从 SN74AXC8T245到3.3V 外设的布线长度平均为9000mil、从 FPGA 到 SN74AXC8T245的布线长度约为5000mil。
在论坛中阅读有关 TXB0108和 SN74LVC8T245的信息时、我了解到 TXB0108驱动强度不够、SN74LVC8T245未针对1.8V <->3.3V 转换进行优化。 您能否为该实现方案推荐一个器件。 请告诉我、我是否可以提供有关正在考虑的设计的更多信息。 谢谢你。
通常、同一器件的更高电源电压会导致更高的驱动强度。
CMOS 输入具有非常高的阻抗、因此上拉/下拉或串联电阻器不会出现问题。
LVC 针对3.3V 进行了优化;AXC 针对1.8V 进行了优化
对于8个以上的信号、2×SN74AXC8T245的选择是正确的。
从 LVC 和 AXC 的数据表中、我了解到这些器件不支持自动方向感应。 但是、有些信号是双向的。 例如、上图中的"J30_SDA"信号。 我知道、设置 LVC 或 AXC 的"DIR_"引脚 将改变信号的方向。 我们正在寻找一种不需要在运行时修改"DIR"引脚的解决方案。 所需的解决 方案是对单向信号使用 LVC/AXC 并对 DIR 引脚进行硬接线、并对"J30_SDA"等双向信号使用单独的电平转换器。 请您为这种双向信号推荐器件、并确认我对 LVC/AXC 用法的理解。 谢谢你