This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245PWR 和 AMP 之间的差异;SN74AVC4T245PWR?

Guru**** 2387520 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931456/sn74avc4t245-difference-between-sn74avc4t245pwr-sn74avc4t245pwr

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:LSF0108SN74AXC4T774

您好 BU 团队、

 

您是否希望帮助我们检查它们之间的差异?

客户曾使用 LSF0108来执行 SPI 的电平转换、但它存在驱动能力问题、因此客户希望切换其他解决方案。 两个器件都可以很好地支持 SPI 应用、那么哪一个更好? 如果使用其中一个规则、它是否有一些规则要遵循?

其他规格如下:

1.8V 至3.3V

速度至少需要支持30MHz

3.3V 侧的负载大于50pF。

 

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    这些是相同的器件... 为此、我建议使用 SN74AXC4T774。 它将是 SPI 的最佳选择。